This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2013D1:TPA2013D1关断噼啪声

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2013D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/725949/tpa2013d1-tpa2013d1-shutdown-pop

器件型号:TPA2013D1

你(们)好  

我在应用中使用 TPA2013D1、通过将 SDD 和 SDB 关断引脚连接在一起并通过我的微控制器来控制放大器。

我的问题是、每当我将放大器置于关断状态时、扬声器会发出很大的咔嗒声或噼啪声。 扬声器是8R 10W 扬声器。

放大器由播放 wav 文件的 DAC 输出馈送。 在关闭放大器之前、我已经尝试使 DAC 的输出保持恒定、但问题仍然存在。  

我还可以尝试消除噼啪声吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我们始终建议设置低音量或在关断引脚置位时不发送输入信号(如果可能)。 可以帮助降低噼啪噪声的是选择输入电容器、因此您使用哪种电容值? 您能否为我提供您的应用原理图?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我没有听到您的反馈。 我假设您能够解决您的问题。 如果不是、请回答我为您提出的问题、如果由于超时而锁定、请创建新帖子。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师