https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/730971/tas5630b-tas5630b-overcurrent
器件型号:TAS5630B尊敬的 TI:
我们有一个关于过流功能(逐周期) 和电阻器 Roc 的问题:该功能是否根据 BTL 和 PBTL 发生变化?
根据数据表、如果使用2 x BTL 且4 Ω 负载条件下的最大输出为300W/pr.channel、则最大电流应为17A。 当 Roc 为22k 时、根据数据表电流限制为15A。 这应该表明、对于 BTL、22k 会将最大电流限制为15A pr.channel?
根据数据表、如果使用1 x PBTL 并且3 Ω 负载的最大输出为400W、则最大电流应为11、5A。 然后、22k 设置将此单通道的电流限制为15A。
最大 数据表中给出的过流电阻器 Roc 值为33k。 一段时间前、我们从 TI 得到了一个显示过流限制与 Roc 的图。 根据此图、如果选择40k、DKD 封装的限值将为115A。 是否允许40k? 以百分比表示的近似容差是多少?
此致
王龙仁杰