This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:TAS5630B 过流

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/730971/tas5630b-tas5630b-overcurrent

器件型号:TAS5630B

尊敬的 TI:

我们有一个关于过流功能(逐周期) 和电阻器 Roc 的问题:该功能是否根据 BTL 和 PBTL 发生变化?

根据数据表、如果使用2 x BTL 且4 Ω 负载条件下的最大输出为300W/pr.channel、则最大电流应为17A。 当 Roc 为22k 时、根据数据表电流限制为15A。 这应该表明、对于 BTL、22k 会将最大电流限制为15A pr.channel?

根据数据表、如果使用1 x PBTL 并且3 Ω 负载的最大输出为400W、则最大电流应为11、5A。 然后、22k 设置将此单通道的电流限制为15A。

最大 数据表中给出的过流电阻器 Roc 值为33k。 一段时间前、我们从 TI 得到了一个显示过流限制与 Roc 的图。 根据此图、如果选择40k、DKD 封装的限值将为115A。 是否允许40k? 以百分比表示的近似容差是多少?

此致

王龙仁杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trond、

    每个输出始终具有 OC 限值。 我不确定与您共享的图表、您能告诉我它来自哪里?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我从 TI 的某个人那里获得了该图、并将其存储在我的 PC 上、但我找不到该邮件。

    该图已插入、是一个.pdf 文件。 如果文件插入不起作用、我可以通过邮件发送、但我需要您的地址。

    此致

    Trond Inge Wange2e.ti.com/.../8737.TAS5630_2D00_1_2D00_Nom_2D00_OC_2D00_Trip_2D00_110401.pdf