This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:具有 POP 噪声和白噪声的 TLV320AIC3204耳机 DAC 输出

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/730315/tlv320aic3204-tlv320aic3204-headset-dac-output-with-pop-noise-and-white-noise

器件型号:TLV320AIC3204

我们使用耳机 DAC 输出来驱动耳机和 D 类音频 PA。当我们使用 IIS 发送 PCM 数据并发出音频时,POP 噪声出现在音频的开头和结尾。 我们还可以从 PA 输出中听到白噪声。 BTW PA 增益为20

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您对产品的关注!

    您能否提供系统的更多信息、例如用于配置编解码器的原理图和代码? 此外、您是否断开了编解码器耳机输出以确定问题是否来自编解码器?

    驱动音频放大器时、DAC 输出的一个常见问题是带外噪声。 这种现象主要由将 DAC 的带外噪声恢复到可闻频谱的 ADC/放大器组成。 为避免这种情况、建议在 DAC 输出端使用无源滤波器。  有关这方面的详细信息、请参阅此应用手册

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Diego:

     感谢您的善意重播。

    我们使用建议日期配置来设置 DAC、并且 我们尝试断开 DAC 输出信号、发现音频 PA 几乎不会输出白噪声。 我们找到了编解码器 DAC 的问题。

    这是配置

    #初始化为第0页

    宽30 00

    #通过软件复位初始化设备

    W 30 01 01

    #使用值1为 NDAC 分压器加电

    宽30 0b 81

    #使用值2为 MDAC 分频器加电

    宽30 0c 82

    #将 DAC 的 OSR 编程为128

    宽30 0d 00

    宽30 0e 80

    #将音频接口的字长设置为20位 PTM_P4

    宽30 1b 10

    #将 DAC 模式设置为 PRB_P8

    宽30 3c 08

    #选择第1页

    宽30 00 01

    #在存在外部 AVdd 电源或之前禁用内部原油 AVdd

    #为内部 AVdd LDO 加电

    宽30 01 08

    #启用主模拟电源控制

    宽30 02 00

    #将 REF 充电时间设置为40ms

    宽30 7b 01

    # HP 软步进设置、可在加电时实现最佳弹出性能

    使用# Rpop 为6k、N = 6、软步长= 20usec。 这应该适用于47uF 耦合

    电容器。 也可以尝试 N=5、6或7个时间常数。 折衷延迟与“弹出”声音。

    宽30长14宽25度

    #将输入共模设置为0.9V、将耳机的输出共模设置为

    #输入共模

    W 30 0A 00

    #将左侧 DAC 路由至 HPL

    宽30 0c 08

    #将右侧 DAC 路由到 HPR

    宽30 0d 08

    #将 DAC PTM 模式设置为 PTM_P3/4

    W 30 03 00

    宽3004 00

    #将 HPL 增益设置为0dB

    宽30 10 E2

    #将 HPR 增益设置为0dB

    W 30 11 E2

    #为 HPL 和 HPR 驱动器加电

    宽3009 30

    #等待2.5秒以使软步进生效

    #否则读取第1页、寄存器63d、D (7:6)。 当=“11”软步进完成时

    #选择第0页

    宽30 00

    #为左右 DAC 通道加电、并将左音频数字数据路由到

    #左通道 DAC 和右音频数字数据至右通道 DAC

    宽30 3f d6

    #将 DAC 数字音量控制取消静音

    宽30 40 00

    和 SCH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈和其他信息。 从我可以看到的结果来看、编解码器配置很好、原理图看起来很好、但是我之前指出的带外噪声滤波器不包括在内。  您能否尝试在去耦电容器之后的编解码器输出上添加滤波器并查看放大器中的噪声是否降低?100Ω Ω 电阻器和47nF 电容器组合应该可以正常工作。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师