我们使用耳机 DAC 输出来驱动耳机和 D 类音频 PA。当我们使用 IIS 发送 PCM 数据并发出音频时,POP 噪声出现在音频的开头和结尾。 我们还可以从 PA 输出中听到白噪声。 BTW PA 增益为20
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用耳机 DAC 输出来驱动耳机和 D 类音频 PA。当我们使用 IIS 发送 PCM 数据并发出音频时,POP 噪声出现在音频的开头和结尾。 我们还可以从 PA 输出中听到白噪声。 BTW PA 增益为20
您好!
欢迎使用 E2E、感谢您对产品的关注!
您能否提供系统的更多信息、例如用于配置编解码器的原理图和代码? 此外、您是否断开了编解码器耳机输出以确定问题是否来自编解码器?
驱动音频放大器时、DAC 输出的一个常见问题是带外噪声。 这种现象主要由将 DAC 的带外噪声恢复到可闻频谱的 ADC/放大器组成。 为避免这种情况、建议在 DAC 输出端使用无源滤波器。 有关这方面的详细信息、请参阅此应用手册。
此致、
Diego Melendez López í a
音频应用工程师
您好、 Diego:
感谢您的善意重播。
我们使用建议日期配置来设置 DAC、并且 我们尝试断开 DAC 输出信号、发现音频 PA 几乎不会输出白噪声。 我们找到了编解码器 DAC 的问题。
这是配置
#初始化为第0页
宽30 00
#通过软件复位初始化设备
W 30 01 01
#使用值1为 NDAC 分压器加电
宽30 0b 81
#使用值2为 MDAC 分频器加电
宽30 0c 82
#将 DAC 的 OSR 编程为128
宽30 0d 00
宽30 0e 80
#将音频接口的字长设置为20位 PTM_P4
宽30 1b 10
#将 DAC 模式设置为 PRB_P8
宽30 3c 08
#选择第1页
宽30 00 01
#在存在外部 AVdd 电源或之前禁用内部原油 AVdd
#为内部 AVdd LDO 加电
宽30 01 08
#启用主模拟电源控制
宽30 02 00
#将 REF 充电时间设置为40ms
宽30 7b 01
# HP 软步进设置、可在加电时实现最佳弹出性能
使用# Rpop 为6k、N = 6、软步长= 20usec。 这应该适用于47uF 耦合
电容器。 也可以尝试 N=5、6或7个时间常数。 折衷延迟与“弹出”声音。
宽30长14宽25度
#将输入共模设置为0.9V、将耳机的输出共模设置为
#输入共模
W 30 0A 00
#将左侧 DAC 路由至 HPL
宽30 0c 08
#将右侧 DAC 路由到 HPR
宽30 0d 08
#将 DAC PTM 模式设置为 PTM_P3/4
W 30 03 00
宽3004 00
#将 HPL 增益设置为0dB
宽30 10 E2
#将 HPR 增益设置为0dB
W 30 11 E2
#为 HPL 和 HPR 驱动器加电
宽3009 30
#等待2.5秒以使软步进生效
#否则读取第1页、寄存器63d、D (7:6)。 当=“11”软步进完成时
#选择第0页
宽30 00
#为左右 DAC 通道加电、并将左音频数字数据路由到
#左通道 DAC 和右音频数字数据至右通道 DAC
宽30 3f d6
#将 DAC 数字音量控制取消静音
宽30 40 00
和 SCH