您好!
我已开始评估 LM48100Q-Q1、对输出负载驱动能力感到困惑。
我可以在数据表的第6.11节中看到4欧姆负载的数据、但输出短路故障检测的值在2欧姆至6欧姆之间。 这些信息似乎相互矛盾。 我的目标是驱动4欧姆负载、但由于输出短路检测、这是不可能实现的?
此致、
Jason
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已开始评估 LM48100Q-Q1、对输出负载驱动能力感到困惑。
我可以在数据表的第6.11节中看到4欧姆负载的数据、但输出短路故障检测的值在2欧姆至6欧姆之间。 这些信息似乎相互矛盾。 我的目标是驱动4欧姆负载、但由于输出短路检测、这是不可能实现的?
此致、
Jason
您好、Jos é、
寄存器0:0x14 (POWER_ON 启用、INPUT_1启用)
寄存器3:0x7f (输入1设置为满量)
我还尝试降低输入1上的音量。
同样、我已经测试了两个多路复用输入:
寄存器0:0x1C
寄存器3:0x7f
寄存器4:0x9F
其他寄存器在为 Vdd 加电后不会改变。
为了验证扬声器是否正常工作、我将一个2.2欧姆电阻器与4欧姆扬声器串联、设置开始输出。 当移除2.2 Ω 电阻时、它不再输出。
谢谢、
Jason