This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48100Q-Q1:输出短路检测与4 Ω 负载能力间的关系

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48100Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/727699/lm48100q-q1-output-short-detection-vs-4ohm-load-capability

器件型号:LM48100Q-Q1

您好!

我已开始评估 LM48100Q-Q1、对输出负载驱动能力感到困惑。  

我可以在数据表的第6.11节中看到4欧姆负载的数据、但输出短路故障检测的值在2欧姆至6欧姆之间。 这些信息似乎相互矛盾。 我的目标是驱动4欧姆负载、但由于输出短路检测、这是不可能实现的?  

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    LM48100Q-Q1可处理4Ω Ω 负载。 但输出故障检测只能在6Ω Ω 至100Ω Ω 的负载下工作。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jos é、

    感谢您的回答。 我使用的是8欧姆扬声器、但当我更改为4欧姆扬声器时、器件将不会输出声音。 它看起来没有检测到短路故障、因为我尚未配置故障检测控制寄存器、且/fault 线路保持高电平。 是否有一些设置我误解了我需要配置?

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    请向我提供您的寄存器设置吗?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jos é、

    寄存器0:0x14 (POWER_ON 启用、INPUT_1启用)

    寄存器3:0x7f (输入1设置为满量)

    我还尝试降低输入1上的音量。

    同样、我已经测试了两个多路复用输入:

    寄存器0:0x1C  

    寄存器3:0x7f

    寄存器4:0x9F

    其他寄存器在为 Vdd 加电后不会改变。

    为了验证扬声器是否正常工作、我将一个2.2欧姆电阻器与4欧姆扬声器串联、设置开始输出。 当移除2.2 Ω 电阻时、它不再输出。

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    寄存器1和2如何? 实际上、这些寄存器控制着诊断过程。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jos é、

    我不更改寄存器1和2中的设置。 我将其保留为默认值。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    您应该禁用诊断以避免此问题。 当器件启动时、您应该配置所有寄存器、并且寄存器1和2也应该像这样配置。
    诊断控制寄存器:DG_EN=0、DG_RESET=1、DG_CONT=0
    故障检测控制= 0x81
    由于器件复位(RG_Reset=1)、为了在50ms (从关断到可用音频的时间)后终止初始诊断序列、您应该将此位更改为 RG_Reset=0、以便 LM48100Q-Q1开始正常工作。
    请告诉我这是否解决了问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jos

    感谢您的回答。 所幸的是、我取得了一些成功。

    但是、我无法理解故障检测控制= 0x81、因为根据数据表中的表6、该寄存器的 B7应该为0?

    我按照您的建议将 DG_RESET=1设置为0。 这允许音频播放。 (我在前面的注释中假设您说的 RG_Reset 是 DG_Reset)。

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我错了、故障检测控制应为0x18、以便激活热过载和过流故障检测。
    您是对的、我指的是 DG_Reset。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Jos

    感谢您的澄清!
    感谢你的所有帮助。

    此致、
    Jason