This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6138A2:如何在10mW 驱动32 Ω 时实现低 THD+N <0.01%?

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6138A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/729646/tpa6138a2-how-can-we-achieve-low-thd-n-0-01-at-10-mw-into-32

器件型号:TPA6138A2

尊敬的安保员:

 TPA6138A2的数据表声称、"在32 Ω 负载条件下、10mW 时、低 THD+N < 0.01%"。

我是否可以知道在什么测试条件下、使用了什么类型的源来驱动这个放大器、或者应用了什么测试电路来实现这个测试结果?

谢谢、

Jim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    该器件是差分模拟输入。 输入必须始终连接到低噪声源、通常 Audio Precision 系统用作音频源。 低通滤波器仅用于测量高达约20kHz 的人耳阈值。
    32欧姆负载连接到输出端、并调整输入信号振幅(通常为1kHz 正弦波)、使输出为10mW。
    关于总体设置(如周围组件值、电源电压等)、您可以在电气特性表顶部或典型特性部分的开头找到它们、这两者都来自数据表。
    第6页的图1显示了32欧姆负载下 THD+N 与功率的关系。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器