请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6138A2 尊敬的安保员:
TPA6138A2的数据表声称、"在32 Ω 负载条件下、10mW 时、低 THD+N < 0.01%"。
我是否可以知道在什么测试条件下、使用了什么类型的源来驱动这个放大器、或者应用了什么测试电路来实现这个测试结果?
谢谢、
Jim。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.