This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:无数据输出

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/728592/pcm1808-no-data-out

器件型号:PCM1808

遵循数据表 pg19上的典型应用图。

在受控模式下使用该部件、将引脚10-12左侧作为 NC、以便内部下拉工作(I2S 24位从器件)。

SCKI 为12MHz。

所有电压均存在。

VinR 来自电容式麦克风。

VinL 未连接。

如果您告诉我如何连接、我可以生成示波器波形。  

我没有在 DOUT 上获取任何数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    该器件应在提供有效电源和时钟后立即流式传输数字数据。 您能不能 I²S 提供给此器件的 μ s 时钟频率? 不支持 SCKI 的12MHz 时钟、因为系统时钟应该是采样率的乘法器。 此外、您还提到您使用麦克风作为输入源、此部件没有内部 PGA、因此可能需要外部麦克风前置放大器级将麦克风信号调节到适当的线路电平。   

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    向您发送示波器屏幕图片的最佳方式是什么?
    SCKI 为12MHz
    LRCK 为48kHz
    BCK 为3.41MHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 fs=48kHz 和 SCKi=256*FS 时,可以得到12MHz 的频率,这正是我提供的频率(见第15页的表1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    您可以通过单击"插入代码、附加文件等..."在答复中添加图片 然后将要包含的图片拖动到文本区域。  

    关于时钟信息、如果选择48kHz 采样率、位时钟应为64×FS (3.072MHz)、而 MCLK 应为12.288MHz。 我假设这些是您为器件提供的时钟、否则可能会发生时钟错误。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师