This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:如何测量器件输出以获得 PWM 处理 THD+N <0.1%(0–40kHz)?

Guru**** 2449320 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/728334/tas5548-how-can-measure-the-device-output-to-get-the-pwm-processing-thd-n-0-1-0-40-khz

器件型号:TAS5548

您好!

您能不能为具有 ASRC 和 PWM 输出的 TAS5548 8通道 HD 兼容音频处理器提供一些帮助?

根据 IT 数据表、第 1页上的"PWM 处理–THD+N"< 0.1%(0–40kHz)。

在第6.6节中、它声称动态性能  

总谐波失真 TAS5548输出(1dBFS 时为1kHz) 0.01%


我能否知道在什么测试条件下、例如、使用哪种测试电路来获得 THD 结果?

谢谢、

Jim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    我们这里有一个用于评估和表征的定制板。 它将 PWM 输出转换回模拟、而不会增加可测量失真、并且器件的特征是这样的。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复。 我们尝试将 PWM 信号馈入我们的测试电路、但它具有相对较高的失真(1.5%)。

     

    您能否提供有关用于 THD 测试的评估定制板的一些信息?

     

    或者、我可以通过任何机会使用 SCH 吗?

     

    谢谢、此致、

    Jim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    由于我们通过电子邮件关闭了此功能、我将在这里进行总结。

    我们的电路只是每个 TAS5548输出后的缓冲器、然后馈送到差动运算放大器有源低通滤波器中。 OUT1+和 OUT1-是运算放大器的差分输入、输出被馈送到 XLR、然后将 XLR 连接到 AUX-0025和模拟精密分析仪。 对所有 TAS5548输出重复此操作。

    此致、

    -Adam


    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!