请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5548 您好!
您能不能为具有 ASRC 和 PWM 输出的 TAS5548 8通道 HD 兼容音频处理器提供一些帮助?
根据 IT 数据表、第 1页上的"PWM 处理–THD+N"< 0.1%(0–40kHz)。
在第6.6节中、它声称动态性能
| 总谐波失真 | TAS5548输出(1dBFS 时为1kHz) | 0.01% |
我能否知道在什么测试条件下、例如、使用哪种测试电路来获得 THD 结果?
谢谢、
Jim。