请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3118D2 我将 TPA3118 用于我的功率放大器。
我想知道在正常状态下提供了多少电流、而不是生成波形。
输入电压为25V 时、我的放大器消耗的电流为1A。 当我播放 音乐时、该电流会有一些变化。 它低于0.5A。
这是正常的吗?
如果不是、让我知道在正常状态下使用了多少电流。
BR
SH 垫片
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.