This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:空闲状态下的功耗(扬声器已连接但无声音)

Guru**** 2451370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/728785/tpa3118d2-power-consumption-in-idle-state-speaker-is-connected-but-no-sound

器件型号:TPA3118D2

我将 TPA3118 用于我的功率放大器。

我想知道在正常状态下提供了多少电流、而不是生成波形。

输入电压为25V 时、我的放大器消耗的电流为1A。 当我播放 音乐时、该电流会有一些变化。 它低于0.5A。

这是正常的吗?

如果不是、让我知道在正常状态下使用了多少电流。

BR

SH 垫片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SH、
    TPA3118D2在24V PVCC 下的空闲电流为~32mA。 对于您的测量、使用音乐输出文件进行验证并不容易。 请尝试使用1kHz 正弦波吗? 请测量扬声器负载的 RMS 值、并计算扬声器的功耗。 然后计算电源的 PVCC 总功耗并将其与输出功率进行比较。
    此致、
    郑少文