This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:DRC 开/关寄存器

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726695/tas5825m-drc-on-off-registers

器件型号:TAS5825M

您好!

 请告诉我 TAS5825M 的 DRC 开/关寄存器。

(我在您的规格表中找不到它们)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    启用或禁用 DRC 不是单个寄存器、而是一系列配置。 请使用 I2C 日志功能来获取相关 的寄存器配置命令。 详情如下:

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../About-DRC_0030_Settings-of-TAS5825M_5F00_.pdfHiAlix Wan、

     谢谢你。 寄存器的注释。

    但是、我面临的是该芯片的 DRC 性能问题。

    我已经设置了 DRC 限制以保持 扬声器的最大输出、似乎可以正常工作。

    但是、当体积增益形成 DRC 点时、DRC 限制点会相应地向下移动、从而导致输出保持不变。

    请参阅附件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    这一员额将关闭。 此问题由 Satoshi 通过电子邮件转发、因此您能否帮助关闭此问题并返回电子邮件讨论此问题?

    或者、您也可以打开另一个帖子来讨论此问题。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于"DRC 开/关"、关闭。
    其他项目将通过电子邮件进行讨论、包括 Satoshi 先生。

    谢谢你