This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382:SRC4392信号路径

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/725349/src4382-src4392-signal-path

器件型号:SRC4382

大家好、   

  我想和大家一起看看、我们能否将 来自 DIR 输入和端口 A I2S 的信号 直接转发到端口 B 而不经过 ASRC、如下所示:

  另一个问题是、如果 Porta 和 DIR 的采样频率发生变化、如何告知 PortB (主模式)相应地更改其 MCLK 和 LRCLK 以保持输入/输出采样频率不变? SRC4382似乎 无法获取 PORTA 和 DIR 的实时采样频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holly、
    SRC4382可配置为端口 A 的数字输入可路由到端口 B。音频串行端口通过控制寄存器0x03至0x06进行配置。

    同样、我们也可以配置 DIR 的输出、使其路由到端口 B、如上图所示。

    就 DIR 输出到端口 B 的路由而言、在主控模式下运行时、SRC4382允许串行端口从所选的 MCK 源(MCLK、RXCKI 或 RXCKO)获得 LRCK 和 BCK 输出。 为了使端口 B 能够改变采样频率、我建议使用 DIR 恢复时钟输出[RXCKO]作为端口 B 的主时钟

    希望这澄清了您的问题。 谢谢。

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

     关键问题是 PORTB 的采样频率应与输入 DIR/PORta 完全相同、SRC4382如何知道 PORTA/DIR 采样频率的变化并进行相应调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    此问题是否有更新? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "此问题有任何更新吗? 谢谢。"

    支持人员(Ravi?) 这些器件的 AOL 已经消失。 我仍在等待 我的问题的答案。 已经是一个月了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Holly。

    就 SRC4382中的 DIR 块而言、它主要有两个功能- AES3解码和时钟恢复。 DIR 可配置为输出恢复的主时钟输出(RXCKO)。 RXCKO 时钟可被内部路由至其它功能块、在这些功能块中、它可被进一步分频以创建左/右字和位时钟。 因此、当 DIR 上的输入采样率发生变化时、如果音频串行端口 B 配置为使用 RXCKO 作为 主时钟源、DIR 作为数据源、端口 B 将知道变化、如下所示。

    希望这澄清了频率变化。 请注意、如果采样率会动态变化、则可能会出现一些可闻伪影。。谢谢。

    此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

     

      当输入是端口 A 时、端口 B 如何与端口 A 同步? 客户应配置 BDIV[1:0]、对吧?