请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS3251EVM 主题中讨论的其他器件: TAS3251
您好!
请问为什么 PurePath Console 3没有可用于测试的 TAS3251EVM 应用? 下面是我的 PurePath 3控制台。 我没有任何要测试的应用程序。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请问为什么 PurePath Console 3没有可用于测试的 TAS3251EVM 应用? 下面是我的 PurePath 3控制台。 我没有任何要测试的应用程序。
关先生
请通过以下方式申请:
单击此链接 :http://www.ti.com/tool/purepathconsole
在此处、您应单击请求按钮:
然后输入所需模块的设备名称:
审批后、您将有权访问 TAS3251模块。
此致、
-Adam
如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!
尊敬的 Adam:
感谢您的回复。 我已通过我的经理的账户申请该信息。 可以为我查看一下吗?
我们最初申请使用 TAS5756EVM 访问 PurePath。 我们同时购买了 TAS5756EVM 和 TAS3251EVM。 TAS5756EVM 可与 PurePath 控制台2配合使用。 当我们尝试使用 PurePath 控制台3测试 TAS3251EVM 时、没有任何 EVM 可用。 我们在大约3天前为 PurePath Console 3申请了 TAS3251EVM、现在仍然无法访问它。
此致、
关