This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825的 PVDD AGL/OTFB 特性问题

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/725849/tas5825m-question-of-pvdd-agl-otfb-feature-of-the-tas5825

器件型号:TAS5825M

您好、Sirs、

您是否会告知 TAS5825的 PVDD AGL/OTFB 功能以及如何优化其配置? TAS5825的输出电流限制是否可编程?




谢谢、此致、

陈耀恩
2018年6月9日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    关于 PVDD AGL/OTFB 功能的详细特性、我会尝试找到一些材料并发送给您。

    对于输出电流、我们无法直接对其进行编程。 但我们可以使用 AGL 来限制输出电压和输出电流。

    此致、

    Alix Wan。