This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:差动模拟输入

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/725541/tlv320aic3104-differential-analog-input

器件型号:TLV320AIC3104

你(们)好,先生  

请问3104支持模拟输入检测吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    AIC3104具有 MIC 检测功能、但必须禁用 MIC2L/LINE2L。 MIC 检测将提高寄存器14中的"耳机检测"标志(D4)、然后检测结果将显示在寄存器13 D5-6中。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve

    感谢你的帮助
    是否有任何 TI 解决方案或外部电路可以支持差分线路输入信号检测?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    PCM186x 系列器件具有称为 Energysense 的功能。 可检测信号是否高于特定阈值的器件。 这可以按您需要的方式使用。

    不过、PCM186x 是音频 ADC、因此您仍需要 DAC。

    此致、
    -Steve Wilson