This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:无法修改自动静音时间

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/725594/tas5756m-not-able-to-modify-the-auto-mute-time

器件型号:TAS5756M

大家好、

我们正在使用 TAS5756M 的 HybridFlow 4、发现我们无法使用 PPC2修改自动静音时间(P0-R59)。

测试在 EVM 上完成、P0-R59显示为保留。

但是、数据表中的 P0-R59显示为 R/W、这意味着它应该是可读和可写的。

请检查一下吗?

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    让我来看看这个问题、我会尽快回复您。

    此致、

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    请参阅下面的屏幕截图。

    Andy