This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3254:TLV320AIC3254设置偏移和位时钟问题

Guru**** 2579405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, LM49350, TLV320AIC3204, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/747777/ccs-tlv320aic3254-tlv320aic3254-setting-offset-and-bit-clock-question

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3204TLV320AIC3104

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:

我们的客户端功能块

我们可以找到    有关偏移和位时钟的 TLV320AIC3254应用参考指南、是否可以同时播放和录制到设置默认值和逆变器?

我们的客户端测量3G 模块 I2S 波形如下表所示:,它需要我们的代码设备来设置逆变器,但设置逆变器,MIC 至 EVM 通过手机 扬声器将不会发出声音。

命令行、如下所示为 text、file。

e2e.ti.com/.../3254-V01.txt

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯

    在 TLV320AIC3254中、不能进行此操作。 极性对于 S_DIN 和 S_DOUT 都是通用的。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    该应用的任何解决方案?

    卢家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您能否更改3G 模块上的设置以使 DIN 和 DOUT 使用相同的极性?
    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Steven
    我不知道、需要客户咨询3G 调制解调器供应商。
    故事如下:

    我的客户原始设计遵循 Airprime 的参考设计(3G moduel:MC8090 + TLV320AIC1106PW)、没有任何问题。
    现在 Airprime 将逐步淘汰 MC8090并要求他们更改为3G 模块:WP8548 + TLV320AIC1106PW、但他们遇到了噪声问题。

    我之前将此问题发布到 E2E、答案是 TLV320AIC1106PW AIC1106的 PCM 数据大小为13位、因此新的3G 模块不支持13位、这就是我们建议尝试3254的原因。

    TLV320AIC1106PW 是否支持针对 S_DIN 和 S_DOUT 的差分反馈?


    此链接是我之前发布的、供参考。
    e2e.ti.com/.../737539



    BRS




    卢家祥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BRS、

    我相信 AIC1106没有什么不同。 除了 National Semiconductor 提供的某些器件、例如 LM49352或 LM49350、我们的所有编解码器都以这种方式工作。

    TLV320AIC3254是一款出色的器件、但如果它们不使用 miniDSP 功能、TLV320AIC3204甚至 TLV320AIC3104也是不错的选择。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    那么 、TLV320AIC3254是否 支持 下图所示的功能?

    随附的文件是我们设置的 pfw 和 cfg 文件、如果我们错过了任何内容、您能帮我们看一下吗?e2e.ti.com/.../2nd_5F00_case_5F00_Moderm_5F00_48KHz_5F00_16bit.7z 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面添加图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BU 有什么评论吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    是的、很抱歉耽误你的时间。 该 cfg 文件是一个混乱的文件。 注释与命令不匹配。

    根据我所能知、它们同时使用 HPOUT 和左/右 LOP 输出。 对吗? PLL 配置看起来很好、这通常是人们被卡住的地方。
    您的图表并没有显示太多内容。 因此、很难知道他们要做什么或需要什么。

    此致、
    -Steve Wilson