请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA2028D1YZFEVM
大家好、
我遇到了 TPA2028D1EVM 问题。 我从 MCU DAC 生成音频信号、并 检查 DAC 输出上是否有信号。 当我将 DAC 输出与 TPA2028D1EVM 输入引脚连接时、我的信号会下降至0V。 放大器上的寄存器配置为:0xC3、0x05、0x0B、0x00、0x06、 0x3A、0xC2。 我使用 TPA2028D1接口软件生成了此配置。 I2C 总线没有错误。
下图显示 了 TPA2028D1EVM 的连接:
(1)绿色电缆是 DAC 输出
(2)黄色电缆是来自电源的 VDD
(3)电源的棕色电缆为 GND
由于我使用外部电源、USB_PWR 跳线被移除。 我已检查 PVDD 且它为5V。 您是否知道问题是什么?
提前感谢您、
Nikola