This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1YZFEVM:输入信号有问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/747527/tpa2028d1yzfevm-problem-with-input-signal

器件型号:TPA2028D1YZFEVM

大家好、  

我遇到了 TPA2028D1EVM 问题。 我从 MCU DAC 生成音频信号、并 检查 DAC 输出上是否有信号。 当我将 DAC 输出与 TPA2028D1EVM 输入引脚连接时、我的信号会下降至0V。 放大器上的寄存器配置为:0xC3、0x05、0x0B、0x00、0x06、 0x3A、0xC2。 我使用 TPA2028D1接口软件生成了此配置。  I2C 总线没有错误。

下图显示 了 TPA2028D1EVM 的连接:

(1)绿色电缆是 DAC 输出

(2)黄色电缆是来自电源的 VDD

(3)电源的棕色电缆为 GND

由于我使用外部电源、USB_PWR 跳线被移除。 我已检查 PVDD 且它为5V。 您是否知道问题是什么?

提前感谢您、

Nikola  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikola、

    是否插入了 JP2? 如果您不使用 J1插孔、则会将其端子短接、如果插入 JP2、则会将两条布线连接到 GND。
    您可以在 EVM 用户指南原理图中看到这一点。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼科拉

    您对我之前的帖子有更多详细信息吗?
    这是否解决了?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    感谢您的帮助、您的答案已解决了我的问题。 我忘记插入音频插孔。 很抱歉我迟到了。  

    此致、

    Nikola