This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825 I2C 信号完整性问题

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/750522/tas5825m-question-of-the-tas5825-i2c-signal-integrity

器件型号:TAS5825M

您好、Sirs、

根据 I2C (NXP) 2014规范、有最低保持时间要求、但没有最长限制。 但是、TAS5825数据表定义了最大900ns?  客户能否 按照 NXP I2C 规范测试 I2C 信号完整性?

 

NXP I2C 规范

 

TSA5825数据表


 

谢谢、此致、

陈耀恩
2018年11月27日

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    让我们与设计人员确认、稍后再与您联系。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    如下图所示、最大数据保持时间是数据设置时间和最大上升沿转换时间的直接反映。 之所以需要数据仅在时钟为低电平时才会改变状态、是因为 SCL 为高电平的数据转换被定义为启动或停止条件。

    Boht TI 和 NXP 需要遵循此规则。 因此、它不会影响最大保持时间和 SCL 保持低床垫的时间。 NXP 未指定最长时间的原因可能是他们认为客户会知道上面的基本标尺。

    因此、在您的一侧、您不需要 过多地关注这种差异。

    此致、

    Alix Wan。