This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190:正在寻找 AK4127的替代方案

Guru**** 2815425 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4192, SRC4190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/750901/src4190-looking-for-an-alternative-to-the-ak4127

器件型号:SRC4190
主题中讨论的其他器件:SRC4192

大家好、

您能不能告知我们是否有任何与 AK4127类似的器件?  

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您为 AK4127连接 DS。 回顾一下、这是一个具有-140dB DR 的立体声 SRC、此外它是一个由硬件控制的器件。 我不确定我们尝试在系统级别达到什么规格、但如果我们需要满足 DR 值、我建议使用 SRC4192...如果我们可以使用-125dB、您也可以使用 SRC4190。

    下表是所有3个器件的简要比较。

    请注意、与 AK 器件相比、TI 器件支持宽输入到输出采样率。 最后、我确实审查了群延迟#、我们也应该在该领域进行比较、但最好了解客户的实际规格、以了解设计要求。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Ravi