This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:输出引脚上的最大尖峰电压额定值

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TAS2552, TAS2521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/746943/tas2505-maximum-spike-voltage-rating-at-output-pin

器件型号:TAS2505
主题中讨论的其他器件: TAS2552TAS2521

您好!

 

我们的客户在向4欧姆负载输出大信号时面临关断问题。

我已经在 TAS2505/2521EVM 上测量了输出引脚峰值电压、请查看随附的文件。

根据负载阻抗尖峰电压的不同、我们看到尖峰超过+9V 且低于-3V。

但是 、数据表上没有输出引脚上的绝对最大电压规格。

您能不能告诉我们最大可接受尖峰电压是多少?

 

此致、

Mochizukie2e.ti.com/.../TAS2505-output-waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mochizuki-San、

    根据捕获和说明、该器件可防止过流事件。 您需要降低源信号振幅、降低放大器的增益或增加负载的阻抗;如果扬声器无法更改为更高的阻抗、则可能需要为扬声器添加一些电阻。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢您的快速回复。

     

    我们的客户正在使用4欧姆扬声器或5V 电源下的纯电阻虚拟负载。

    TAS2552/2521最小负载规格为4欧姆、但它们面临 SD 问题。

    我们还应该激活过流保护吗?

     

    另一方面、我们在 TAS2552/2521EVM 上测量到的输出引脚峰值电压+9V 至-3V 是 TAS2552/2521的可接受电压范围吗?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莫奇之山

    我假设在上一篇文章中提到 TAS2552是一个拼写错误、您之前提到过 TAS2505/2521。
    TAS2505/TAS2521在信号路径中没有限制器、因此、如果输入信号过大或增益设置过高、则在驱动允许的最低阻抗(4 Ω)时、输出端可能会发生过流事件。
    这些器件的输出是 SPKVDD 和 GND 之间的 PWM 切换、因此理想情况下、输出不应超过 SPKVDD。 似乎存在一些容差、但在某些情况下、过流保护由电压尖峰触发。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

     

    我们仍然无法在 TAS2505/2521的输出引脚上找到绝对最大尖峰电压的规格。

    正如我们在具有4欧姆负载的 EVM 上测量到的峰值电压、例如+9V 至-3V、该安全工作区是什么?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莫奇之山

    没有输出电压尖峰规格。 但是、如前所述、使用4欧姆负载在器件规格范围内、并且您还应考虑没有限制器、因此如果输入信号和增益过高、输出信号可能会触发过流保护。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器