请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2505 主题中讨论的其他器件: TAS2552、 TAS2521
您好!
我们的客户在向4欧姆负载输出大信号时面临关断问题。
我已经在 TAS2505/2521EVM 上测量了输出引脚峰值电压、请查看随附的文件。
根据负载阻抗尖峰电压的不同、我们看到尖峰超过+9V 且低于-3V。
但是 、数据表上没有输出引脚上的绝对最大电压规格。
您能不能告诉我们最大可接受尖峰电压是多少?
此致、
Mochizukie2e.ti.com/.../TAS2505-output-waveform.pdf