This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101EVM-K:EVM 已断开连接

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/750437/tlv320adc3101evm-k-evm-disconnected

器件型号:TLV320ADC3101EVM-K

您好!

我尝试使用评估模块 TLV320ADC3101EVM-K 在控制软件上、它指示 EVM 已断开连接、即使它已断开。 我以管理员身份运行该软件,并处于兼容模式(Windows XP Service Pack 3)。

我还注意到、当我只为 USB-MODEVM 供电时、LED D2会亮起、但当我将 TLV320ADC3101EVM 板连接到它时、LED D2不会亮起。 我不知道它是否相关。

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Angeline、

    LED D2指示 USB 通信、这表明连接 ADC3101子板会影响 USB 通信。 这可能与主板中 TAS1020B 器件读取 EEPROM 时出现的问题有关。 请确保主板中 SW2上的 A2开关设置为 OFF 位置、同时子 板中的 W11短接。 在这种配置下、USB 控制器应读取正确的 EEPROM。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的回答、问题来自您之前所做的 A2开关。

    此致、

    Angeline