This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4865:待机期间的电流消耗

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/748630/lm4865-about-current-consumption-during-standby

器件型号:LM4865

您好专家。
感谢您的支持。

我对 LM4865M 有疑问。


该器件是否根据数据表中待机期间的电流消耗进行调节?

我收到了客户的以下问题。
在 μA 点、有一些部件的流速超过230 μ A。
在 μA 的电路中、标准电流为100 μ A。
该值230 μA 是否为异常值?
VDD 在3.7V 时使用。

最棒的,雷加尔
福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福泽-圣、您好、

    该器件提供的几乎所有信息都包含在数据表中。 电路板的某些组件可能略有差异?
    数据表提供了典型的静态电流值、您提到的测量电流值实际上低于规格、因此我想说这两个值看起来都很好。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Ivan-San。

    感谢您的回复!!
    我的客户也明白了。

    最后请让我检查一点
    关断电流的最大值是多少?

    最棒的,雷加尔

    福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福泽-圣、

    数据表仅提供关断电流的典型值、请参阅以下数据表摘录:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器