This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48312:电池短路和 GND 保护

Guru**** 2646315 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/747007/lm48312-short-to-battery-and-gnd-protection

器件型号:LM48312

尊敬的团队:

尊敬的 Ivan:

我有一个与以下主题类似的案例:使用 LM48312、需要针对 VBAT 短路(其中 VBAT 为~32V、 >> PVDD)和 GND 短路提供保护。

我们是否可以为该功能建议一些外部电路? (我已经知道、由于   LM48312的 Vcc 最大值约为6V、此应用手册不会介绍此用例)

此外,LM48312数据表提到了“具有自动恢复功能的高级输出短路保护”,有人能否分享一些有关这方面的详细信息?

提前非常感谢!

此致、

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pial、

    LM48312的保护功能可保护器件免受 GND 短路或电源电压轨高的影响、因此高于绝对最大规格可能会损坏器件。 "高级"可能是指它是自动恢复、因此在消除短路事件后无需复位。
    如果电压高于电源电压、则需要外部保护电路。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的评论。

    您能建议一些外部保护电路示例吗? 我想使用40V+ PMOS 与输出一致、但此处的原理图摘录将大有帮助!

    提前非常感谢!

    此致、

    功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pial、

    遗憾的是、我们没有这种保护的示例设计。 也许有类似的应用报告或 TIDA、如 SLOA236。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    是否可以将隔直电容器放置到此 BTL D 类放大器输出?

    谢谢!

    功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:为了说明我的意思、下面是非常简单的方框图。

    在这种情况下,我们如何选择这些阻塞电容器? 在我看来、它们会很小、因为它们与高频 H 桥相连、而不是模拟类型的信号。 但我觉得它不起作用的原因很明显、我看不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pial、

    对于像 LM48312这样的 D 类输出而言、这可能是不可能的。 它仅适用于 AB 类(模拟)输出。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器