Other Parts Discussed in Thread: LM48312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM48312 尊敬的团队:
尊敬的 Ivan:
我有一个与以下主题类似的案例:使用 LM48312、需要针对 VBAT 短路(其中 VBAT 为~32V、 >> PVDD)和 GND 短路提供保护。
我们是否可以为该功能建议一些外部电路? (我已经知道、由于
LM48312的 Vcc 最大值约为6V、此应用手册不会介绍此用例)
此外,LM48312数据表提到了“具有自动恢复功能的高级输出短路保护”,有人能否分享一些有关这方面的详细信息?
提前非常感谢!
此致、
功率放大器