Other Parts Discussed in Thread: PCM2903, PCM2912A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM2903 主题中讨论的其他器件: PCM2912A
大家好、
我的客户希望使用 PCM2903将2.75mm 耳机与服务器中 CPU 的麦克风和 USB 接口相连 。
那么、您能否帮助评论 PCM2903是否支持转换来自耳机麦克风的音频信号?
2.如果 PCM2903不支持、哪一个部件是不错的选择?
Lacey
非常感谢!