This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903:有关 PCM2903的应用

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/748037/pcm2903-application-about-the-pcm2903

器件型号:PCM2903
主题中讨论的其他器件: PCM2912A

大家好、

我的客户希望使用 PCM2903将2.75mm 耳机与服务器中 CPU 的麦克风和 USB 接口相连 。

那么、您能否帮助评论 PCM2903是否支持转换来自耳机麦克风的音频信号?

2.如果 PCM2903不支持、哪一个部件是不错的选择?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    PCM2912a 可能是更好的选择。 它具有用于麦克风和耳机的内置放大器。 这两个器件都仅支持 UAC1.0、因此需要记住这一点。 但对于大多数应用而言、这不应该成为问题。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    非常感谢您的推荐。
    客户对 PCM2912a 感兴趣、因此需要有关此器件的更多信息。
    请帮助回答以下问题:
    1.此设备是否支持 Linux4.1?
    2.此器件是否需要可选 ROM?
    3.我们是否有此器件的发展蓝图?
    4、器件的供应会在几年内停止吗?

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lacey、

    PCM2912A 使用通用 USB 音频类、我尚未使用 Linux4.1亲自对其进行测试、但有一个 EVM 可用。

    我不确定"可选的罗姆人"是什么意思、您能解释一下吗?

    该器件目前处于活动状态、我们销售的产品有很多。 没有计划在不久的将来停止使用此器件。

    此致、
    -Steve Wilson