This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:询问 TAS5755 0x51和0x52设置

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/748526/tas5755m-asking-for-the-tas5755-0x51-and-0x52-setting

器件型号:TAS5755M

大家好、
TAS5755 0x51和0x52各有三个混频器。
GUI 可将最大值设置为15.9。

这是否意味着每个输入上的噪声为15.9dB? 如果音量太小、该混频器可用于增益增大。 对吗?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    请查看以下混频器说明。 单位是多个而非 dB。

    此致、

    郑少文