请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM49352
您好!
我的一款产品在现场或生产过程中出现一些扬声器故障。
扬声器供应商怀疑上升沿的高间距可能会使扬声器过驱并烧毁音圈。
扬声器规格为8 Ω、额定功率为1瓦、最大功率为1.5W。
LM49352通过3.3V LVDd 驱动。
我附加了扬声器数据表、波形和 sch。
上升沿是否可以杀死扬声器? 是否有其他客户提供的类似案例?
是否有关于 安全驾驶的数学分析?e2e.ti.com/.../MSS_2D00_19M_2D00_105D-_2800_19mm-Speaker-_2800_22mm-_2B002D00_-5mm_2900_-_2900_.pdf