This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:添加某些 SAR ADC 会导致 MIC 录制工作不正常

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/747846/tlv320aic3262-adding-some-sar-adc-will-cause-mic-recording-work-unproperly

器件型号:TLV320AIC3262

大家好、

 我的客户使用 AIC3262已很长时间、未报告任何问题。 最近,根据最终客户的要求,他们使用 VBT、INIL、INIR、IN2L 进行测量, 而以前没有这样使用。 这些引脚连接到外部 DSP。  配置文件和部分原理图如下所示。 添加这些函数后、其 MIC 录制功能(in3)受到影响。 请建议可能出现的问题。

VBAT

测量电池容量

IN1L

测量 DSP NTC 电压模块

IN1R

测量蓄电池 NTC 电压模块

IN2L

测量 Power_in 电压模块

配置文件:

e2e.ti.com/.../ALL.cfg

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    通常支持此设备的工程师外出度假。  我不太熟悉 AIC3262的 SAR 功能、但我不记得 IN2L 可分配给 SAR

    如果您要将直流电压连接到 IN2R、这肯定会导致其他音频输入出现一些问题。  

    此致、

    -Steve Wilson