This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422Q1EVM:登录后、PPC3中未显示可用的 EVM 应用

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745040/tas6422q1evm-no-available-evm-apps-are-shown-in-ppc3-after-signing-in

器件型号:TAS6422Q1EVM

我第一次安装并启动 PPC3、但看不到任何可用的 EVM 应用。 是否需要为特定 EVM 安装其他程序?  我尝试了刷新按钮、但没有显示任何内容。 TAS6422Q1EVM 已插入 USB、但未在器件管理器中显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ED、

    对于 EVM 应用、您还需要申请。 批准后、它将显示在可用的 EVM 应用列表中。 请给我您的帐户电子邮件、我将要求团队批准。



    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我转到安全软件网页时、我没有看到专门用于 TAS6422Q1的应用。

    启动 PPC3应用并登录后、我会看到一条消息、指示连接到互联网。 这是否意味着火灾墙可能会导致 PPC3应用无法找到可用的 EVM 应用? (请参阅随附的)

    e2e.ti.com/.../1832.Doc1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edward,然后我会说可能会出现互联网连接问题,似乎无法连接到我们的服务器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:
    问题是否已解决? 如果您对此有任何问题、请告知我们。
    此致、
    郑少文