请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6422Q1EVM 我第一次安装并启动 PPC3、但看不到任何可用的 EVM 应用。 是否需要为特定 EVM 安装其他程序? 我尝试了刷新按钮、但没有显示任何内容。 TAS6422Q1EVM 已插入 USB、但未在器件管理器中显示。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我第一次安装并启动 PPC3、但看不到任何可用的 EVM 应用。 是否需要为特定 EVM 安装其他程序? 我尝试了刷新按钮、但没有显示任何内容。 TAS6422Q1EVM 已插入 USB、但未在器件管理器中显示。
当我转到安全软件网页时、我没有看到专门用于 TAS6422Q1的应用。
启动 PPC3应用并登录后、我会看到一条消息、指示连接到互联网。 这是否意味着火灾墙可能会导致 PPC3应用无法找到可用的 EVM 应用? (请参阅随附的)