器件型号:LM49350
您好!
我正在尝试将音频数据从端口1路由到端口2。 数据通过 I2S 从处理器发送到端口1。
下面我将共享我的寄存器设置:
寄存 器值
0x01 0x00
0x02 0x00
0x03 0x00
0x05 0x7d
0x07 0x1f
0x40 0x00
0x41 0x00
0x42 0x00
0x43 0x0A -- 这选择将哪个输入馈送到音频端口2的 TX 通道。
0x44 0x09
0x45 0x00
0x50 0x01
0x54 0x1b
0x55 0x02
0x56 0x02
0x01 0x00
0x11 0x02
0x12 0x01
0x13 0x03
0x14 0x02
0x30 0x31
0x50 0x21
0xA0 0x05
0xa8 0x1f
0xa9 0x1f
0x50 0x07
0x60 0x1f --使能端口2的 TX、RX 和时钟。
0x00 0x03
我无法获取推送到端口2上端口1的确切数据。 无论 我正在播放哪个文件、我都将 port2_sync 时钟设置为1MHz。
即使我播放16KHz 或44KHz 的文件、时钟也始终在端口2中提供一个常量值。
是否有任何寄存器设置需要更改才能获得端口2的确切输出?