This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:能否使用 CodecControl 根据从 PurePath Studio 导出的脚本直接实现简单功能?

Guru**** 2518610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/746828/tlv320aic3262-can-i-use-codeccontrol-to-directly-achieve-a-simple-function-based-on-a-script-exported-from-purepath-studio

器件型号:TLV320AIC3262

大家好、

我的客户是否可以 使用 CodecControl 根据从 PurePath Studio 导出的脚本直接实现简单功能? 如果没有,请提出解决办法。谢谢。

该芯片为 TLV320AIC3262。

PPS 的脚本如下所示:

编解码器控制工具如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yue、

    如果目的是在编解码器控制 GUI (CC)内运行代码、 可通过在命令窗口中加载和执行代码来完成、可通过工具栏中的查看按钮进行访问。 如果目的是使用 CC 配置 SAR ADC、则可以使用 SAR 配置窗口、也可以通过"View"按钮访问该窗口。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师