This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5614LA:与 TAS5614A 的功能差异

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5614LA, TAS5614A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744950/tas5614la-functional-differences-with-tas5614a

器件型号:TAS5614LA
主题中讨论的其他器件: TAS5614A

您好!

问题在标题中。

我只能注意到,阅读这些手册,LA 在 THD 方面稍好一些。

LA 还有其他主要优势吗?

5614A 仍处于激活状态、但未与其他 PWM 电源模块一同列出。

它的状态不应该改为 NRND?

谢谢、此致

Jean -Jacques Millepied

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean-Jacques、

    下面是 LA 和 A 之间的性能差异

    LA 的增益比 A 高0.9dB

    2、由于死区时间较大、LA 比输入电平为-30至40dB 时的较差。

    请在随附的 Excel 文件中找到更多信息。

    e2e.ti.com/.../TAS5614LA-VS-TAS5614A_5F00_120927.xls

    此外、A 的 PSRR 比 LA 好。

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shawn、

    那么、LA 的预期应用是什么?

    J-J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean-Jacques、
    基本上、TAS5614LA 器件是一款基于 TAS5614A 的特性优化 D 类功率放大器。 TAS5614LA 使用大型 MOSFET 来提高功效、并使用一个新型的栅极驱动方案来减少闲置和低输出信号时的损耗、从而减小散热器尺寸。 因此、建议在对效率敏感的情况下使用。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切都很清楚!

    再次感谢、Shawn。

    Jean-Jacques