Other Parts Discussed in Thread: TAS5614LA, TAS5614A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5614LA 主题中讨论的其他器件: TAS5614A
您好!
问题在标题中。
我只能注意到,阅读这些手册,LA 在 THD 方面稍好一些。
LA 还有其他主要优势吗?
5614A 仍处于激活状态、但未与其他 PWM 电源模块一同列出。
它的状态不应该改为 NRND?
谢谢、此致
Jean -Jacques Millepied