This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:采样率为48K 或44.1K 的不同 MCLK

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/742819/tas2555-different-mclk-with-48k-or-44-1k-sample-rate

器件型号:TAS2555

尊敬的专家

如果 MCLK 不使用12.288Mhz 或11.2986Mhz 频率(如19.2Mhz)、则 TAS2555是否仍能支持48kHz 或44.1kHz 采样率?

或者 MCLK 必须大于 某个值才能支持这些采样率?

感谢您的回复!

BR

Bruce  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    可以使用 MCLK 上的更高频率信号、您还可以在 PPC3终端系统集成选项卡上看到支持的频率。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    当器件处于不同 的运行模式时、客户似乎希望为 MCLK 频率充电。

    那么、我们可以更改 grep 设置 bu I2C reg、还是只能修复 PPC3 .bin 文件中的 freq?

    谢谢

    BR

    Bruce  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    您可以通过 I2C 向 PLL 写入不同的值、如寄存器映射中所述。
    但是、建议为每个不同的配置变体生成不同的二进制文件。 通过生成并运行 bin 文件、您可以确保在寄存器设置和初始化序列中正确配置器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器