This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:PCM5100A 引脚 LDOO 和 VNEG 无输出

Guru**** 2636685 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/743942/pcm5100a-pcm5100a-pin-ldoo-and-vneg-no-output

主题中讨论的其他器件:PCM5100A

尊敬的 TI:

   请帮助检查 PCM5100A 的原理图、我测试 AVDD 3.3V、DVDD 1.8V、CPVDD 3.3V 是否正常、但 LDOO 和 VNEG 未输出? 谢谢!

   原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    在1.8V 电压下运行 PCM5100A 时、由于引脚成为输入、LDOO 引脚还必须连接到1.8V 电源。 "11.5.1设置数字电源和 I/O 电压轨"部分对此进行了详细介绍。

    请注意、在 LDOO 正确偏置且有可用时钟源之前、不会启用 VNEG。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    我们测试的 DVDD 和 LDOO 都提供1.8V 外部电压、VNEG 也没有输出。
    那么、是否还有其他可能导致 VNEG 无输出?
    谢谢!

    此致!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您能否确认是否已将有效的 I2S 数据应用到器件? 在电荷泵有一个运行的时钟源之前、VNEG 不会打开。

    谢谢、
    Paul