请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3254 工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
如何 在不使用 Biquad 滤波器设计工具的情况下计算 GDE 中 Biquid 滤波器的 Biquad 系数?
我已经尝试使用了 TI 应用手册 SLAA447中与 TI TIBQ 应用相匹配的公式。 但是、对于 Biquad 滤波器设计工具、这些结果似乎有所不同。
例如、 44100Hz 采样率。
PEQ
1000Hz
Q = 2 (BW = 500Hz)
增益=-3dB
GUI 为我提供以下内容:
| B0 | 0.989950895 | 0x7EB6B6 |
| B1 | -0.9558043 | 0x85A815 |
| B2. | 0.94123292 | 0x787A52 |
| A1 | 0.9558043 | 0x7A57EB |
| 答2. | -0.931183934 | 0x88CEF7 |
TIBQ 和我的计算得到:
| B0 | 0.986004 | 0x7E3560 |
| B1 | -0.94243 | 0x875E6F |
| B2. | 0.918151 | 0x7585FA |
| A1 | 0.942431 | 0x78A191 |
| 答2. | -0.90416 | 0x8C44A4 |
这两组系数似乎不匹配。 您能解释一下吗?
是否有任何应用手册或文档可对此提供帮助?
非常感谢
David