This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3254:计算 PurePath Studio GDE 的双二阶系数

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745419/ccs-tlv320aic3254-calculating-biquad-coeffients-for-purepath-studio-gde

器件型号:TLV320AIC3254

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

如何  在不使用 Biquad 滤波器设计工具的情况下计算 GDE 中 Biquid 滤波器的 Biquad 系数?

我已经尝试使用了 TI 应用手册 SLAA447中与 TI TIBQ 应用相匹配的公式。 但是、对于 Biquad 滤波器设计工具、这些结果似乎有所不同。  

例如、 44100Hz 采样率。  

PEQ

1000Hz

Q = 2 (BW = 500Hz)

增益=-3dB

GUI 为我提供以下内容:

B0 0.989950895 0x7EB6B6
B1 -0.9558043 0x85A815
B2. 0.94123292 0x787A52
A1 0.9558043 0x7A57EB
答2. -0.931183934 0x88CEF7

TIBQ 和我的计算得到:

B0 0.986004 0x7E3560
B1 -0.94243 0x875E6F
B2. 0.918151 0x7585FA
A1 0.942431 0x78A191
答2. -0.90416 0x8C44A4

这两组系数似乎不匹配。 您能解释一下吗?  

是否有任何应用手册或文档可对此提供帮助?  

非常感谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    差异可能与 GUI 根据工具命令和系数转换进行计算的方式有关。 我们仅将 GUI 双二阶设计工具用作快速演示器 件的双二阶功能、因此我希望 TIBQ 应用中提供的应用手册和系数公式实际上更加精确。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师