This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:I2S 输入和 I2S 输出,是否支持 FS > 88.2k?

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744156/pcm3070-i2s-in-and-i2s-out-can-it-support-fs-88-2k

部件号:PCM3070

你(们)好

  我们有一个设计、如下面的方框图 和原理图、当 fs=44.1K、48K 时、音频正常。 但当 fs=88.2K 时、音频输出 会混合一些噪声。 当 fs=96K 或更高版本时、除  噪声外、没有任何输出音频信号或音乐。

 您能帮助检查哪些需要进行优化吗?  下面的寄存器配置附件文件。

PS:当我们不使用 PCM3070时、系统可以播放 FS=192K 音频。

e2e.ti.com/.../pcm3070.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    问题可能与 miniDSP 的配置有关、应针对更高的采样率进行适当调整。 您遵循什么流程在系统中的不同采样率之间进行更改? 您能否从 PurePath Studio 共享流程、以便我可以查看设置?您可以向我发送一条包含 此流程的私人 e2e 消息。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们将配置寄存器并重新测试。