https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/742663/tas5805m-efficiency
器件型号:TAS5805M主题中讨论的其他器件:TAS5805
尊敬的所有人
我们发现 TAS5805的效率随 FSW 的增加而提高。 我们如何解释这种现象?
我们已在以下条件下测试了 TAS5805EVM 的效率:
1. 取下磁珠和电容器;
2. PVDD=15.4V;负载=6 Ω;输出功率=10W;
测试结果为:Ω
FSW=384kHz;IIN=2.222A
FSW=480kHz;IIN=2.157A
FSW=576kHz;IIN=2.123A
FSW=768kHz;IIN=2.073A
谢谢、此致、
Ella