This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:效率

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/742663/tas5805m-efficiency

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

尊敬的所有人

我们发现 TAS5805的效率随 FSW 的增加而提高。 我们如何解释这种现象?

我们已在以下条件下测试了 TAS5805EVM 的效率:

1. 取下磁珠和电容器;

2. PVDD=15.4V;负载=6 Ω;输出功率=10W;

测试结果为:Ω

FSW=384kHz;IIN=2.222A

FSW=480kHz;IIN=2.157A

FSW=576kHz;IIN=2.123A

FSW=768kHz;IIN=2.073A

谢谢、此致、

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    那么、您在输出滤波器中使用电感器、对吧?

    随着 Fsw 的升高、纹波电流会更低。

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shawn,

    上述实验结果在 TAS5805EVM 中没有 LC 滤波器和磁珠的情况下进行测试。

    使用 LC 滤波器时、效率会随开关频率而降低。
    但是、当我使用磁珠或不使用磁珠时、效率会随着频率的增加而提高。

    谢谢、致以最诚挚的谢意。
    Ella。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    关于 TAS5805的 FB 应用的效率、 需要考虑一些要点:

    •  在大多数 TAS5805 FB 应用中、输出功率小于2*10W。   通常、效率 是主要考虑因素之一;
    •  在 FB 应用中 、EMC 性能是主要考虑因素。 因此  、强烈建议仅使用支持 SS 的 BD 模式。

    此外 、TAS5805的 PVDD 通常由客户 的电源 板或适配  器供电、该适配器通常显示 π 型滤波器。  通常需要  根据 π 型滤波器的截止频率选择 TAS5805的开关频率、以 获得良好的 EMC 性能。

    根据 上述事实、 在 TAS5805的 FB 应用中  、通常建议客户使用 FSW=384KHz。 但是、可能  需要根据 客户的应用情况进行调整。

    最后,请参阅 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/735999/2718882?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user:320278#2718882 ,效率受以下因素影响:

    1. RDS (ON)
    2. 开关损耗
    3. FB 的 X 值

    当您提高开关频率时、开关损耗会增加、FB 具有更大的 HF 电阻。 因此、效率应该更差。

    根据上述分析、您的结果不合理、这主要是由于占空比信号在虚拟负载上工作。 请使用扬声器重新测试。

    此致、

    Alix Wan。