This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2:100W@70V

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3126D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/743711/tpa3126d2-100w-70v

器件型号:TPA3126D2

你(们)好,先生  

我们的终端客户有以下请求  

请问 TI 的解决方案可以提供100W@70V 的功率吗?

或者您是否有类似的参考设计可以实现此目的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    TPA3126D2在单声道模式下支持100W 输出功率以及3 Ω 负载、但建议的 PVCC 范围为4.5~26V。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn  

    我看到这个结构需要使用变压器  

    您是否有任何文档可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    我找到了一个有关具有变压器负载的音频放大器应用的文档、希望它能为您提供帮助。 www.ti.com/.../sloa133.pdf
    此致、
    郑少文